alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Hamburg

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Druckregler-Durchflussdiagramm-Generator

Durchflussdiagramm-Generator für RHPS Druckregler

Lassen Sie sich kostenlos Durchflussdiagramme für Ihre RHPS Druckregler erstellen. Mit unserem Generator können Sie Ihre individuellen Parameter angeben und erhalten auf Wunsch auch mehrere Szenarien im Vergleich.

Link zu Generator des Druckregler-Durchflussdiagramms

Was kann abgebildet werden?

  • Die Leistung des Druckreglers in bis zu 4 Anwendunge
  • Die Leistung von bis zu 4 Druckreglern im Vergleich in einer Anwendung
  • Ein Diagramm mit bis zu 4 beliebigen Konstellationen aus Druckreglern und Anwendungen

Anleitung für den Generator:

  1. Der obere Abschnitt des Generators definiert die grundlegenden Parameter. Dazu gehört die Art des Berichtes, wie viele Druckregler miteinander verglichen werden sollen sowie die präferierten Einheiten, mit denen gerechnet werden soll.

  2. Je nachdem welche Ausgangsbasis gewählt wurde, passen sich die nachfolgenden Abschnitte an. Sie können hier u.a. Ihren gewünschten Druckregler aus der Liste auswählen, eine Gasart oder auch den Druckregelbereich definieren oder den Eingangs- und Einstelldruck sowie den Innendurchmesser des Ausgangsrohrs festlegen.

    Hinweis:
    • Der Ausgangsrohr-ID und die maximale Leistungsgeschwindigkeit werden automatisch berechnet. Sie können durch einen Klick in das Feld aber auch eigene Werte angeben.
    • Die Felder „Molmasse“ und „Verhältnisfaktor spezifische Wärme“ werden erst frei, wenn bei Gasart „Kundenspezifisch“ ausgewählt wurde.
  3. Nachdem alle Werte eingegeben wurden, kann nun mit Betätigung des Buttons „Berechnen“ das Durchflussdiagramm generiert werden.

Exemplarisch haben wir für Sie eine Berechnung wie folgt durchgeführt:

Eingabewerte zur Erzeugung eines Durchflussdiagramms 

Ergebnis:

Folgende Werte werden bei der obigen Einstellung erhoben:

Generiertes Durchflussdiagramm eines Druckreglers 

Durchflussdiagramm:

  • Entspricht der durchgezogenen, blauen Linie
  • Ist die volle Kapazität des Druckreglers
  • Zeigt, welcher Ausgangsdruck bei dem jeweiligen Durchfluss zu erwarten ist, wo ein Druckabfall zu erwarten ist sowie den Durchflussbegrenzungspunkt

Leitungsgeschwindigkeit

  • Entspricht der gelben Linie
  • Stellt den Punkt dar, an dem das Gas die angegebene Geschwindigkeit überschreitet

Bitte beachten

Das Durchflussdiagramm zeigt nicht den Absperrdruck (lock-up pressure) für eine Anwendung an. Allerdings wird der Absperrdruck werksgetestet und soll nicht mehr als 10% des maximalen Regeldrucks einer Druckreglerkonfiguration betragen. Das sollte bei der Leistung eines Druckreglers für die jeweilige Anwendung berücksichtigt werden. Um mehr über die Druckreglerleistung zu erfahren, lesen Sie bitte das Merkblatt Druckminderungsregler-Durchflussdiagramm (MS-06-114). Um mehr über die einzelnen Druckreglerserien zu erfahren, sehen Sie sich bitte den Katalog Swagelok Druckregler, Serie RHPS (MS-02-430).

Haftungsausschluss

Die Durchflusskennlinien der Regler in diesem Bericht wurde aus Gleichungen kreiert, die bei Produktspezifikationen von Swagelok, bei grundlegenden Fluideigenschaften und in der Strömungslehre Anwendung finden, um der Produktleistung zu entsprechen. Diese Kalkulationen wurden ausgeführt um spezifische Bedingungen zu berücksichtigen und sollten nicht außerhalb dieser Bedingungen angewendet werden. Diese Information soll bei der Auswahl des Reglers helfen, aber sie kann nicht die Vielfalt der aktuellen Betriebsbedingungen duplizieren.

Sichere Produktauswahl

Bei der Auswahl von Produkten muss das gesamte Systemdesign berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.